This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001DRCR

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922953/tps63001drcr

主题中讨论的其他器件:TPS63001

TPS63001DRCR

,推荐的电路,电源3.6V、限制电流0.5A、当负载瞬时启动电路大于0.5A 时、开关电源推荐电路电感器 L1继续放电0.5A、电源电压低我想知道导致该放电的原因、应该如何更改电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您使用的电源是什么? 它是否具有足够的电流能力?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可调节直流开关电源、设置输出电压3.6V、电流限制0.5A

    如果将电源的输出电流限制为1A、当瞬时启动电流的负载小于1A 时、TPS63001DRCR 正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用途:

    这意味着电源电流能力不足、对吧?

    Iin=Vout*Iout/Vin/Eff。 在启动期间、转换器需要更大的电流为输出电容充电至目标值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    因此、该解决方案可以降低负载或扩大电源功能。 如果您有另一个问题、请在下面回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是由开关电源、3.6V 电源、0.5A 限流、tps63001 drcr 中的 L1电感引起的、建议电路继续放电0.5A。 如果电路板从开关电源上移除、则不会出现此类问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    很抱歉我感到困惑。 如果负载大于0.5A、考虑到效率、Iin 大于0.5A 是合理的。

    请允许我再次与您核实:

    输入电压、输出电压和负载条件是什么?

    2.如何在启动期间放大输入电容器并禁用负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!