This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:升压转换器对阳光敏感

Guru**** 2517660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923319/tps61099-boost-converter-is-sensitive-to-sunlight

器件型号:TPS61099

TPS610994YFFR 输入为3.0V (由碱性电池供电)、输出设计为3.3V。 当升压转换器暴露于阳光下时、输出高达3.9V、超出了其他器件的绝对最大额定值。 请参阅下面的原理图、并向我们推荐如何解决阳光敏感问题。 我们需要在存在阳光的情况下将输出保持在3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teck:

    您是否可以在 Vin、SW,Boost_out 和 SW 引脚处捕获波形?

    您是否检查过它是由日光下的电池电压引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teck:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!