This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:更高的输出电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922782/tlv61046a-higher-output-voltage

器件型号:TLV61046A

大家好、我想知道是否可以使用额外的电荷泵将输出电压升高到更高。 输入电压为3.7V、电流为10mA 时需要48V 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan:

    是的、它是可用的。 我建议您根据 TINA 或其他工具进行仿真、以帮助您完成初步设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!