This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:级联稳压器行为错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921687/tps63020-cascaded-regulators-misbehaving

器件型号:TPS63020

您好、TI 支持

希望获得一些支持的奇怪行为。 我们级联了两个 TPS63020、以避免输入稳压器短路时出现单一故障情况。 VSwitched 输入为3.8V、第1级稳压器的 VSYS 输出为2.77V。 这会直接馈送到第二个稳压器、该稳压器应具有2.8V 的输出。  

在该配置中、VSYS = 2.77V、与预期的一样、但2V8明显低于电压(约2.4V)。  

如果我们绕过第一个稳压器并通过稳压电源为 VSYS 施加2.7V 电压、则第二个稳压器的行为适当、并且2V8 = 2.8V。

因此、简而言之、它们各自都很好、级联时它们似乎有错误行为-我们已经针对同一问题开发了多个电路板、并希望清楚我们的错误行为?!

相应原理图的屏幕截图-对于比例和符号差异、我们的设计中的不同图纸上均有相应的图片、我们对此深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是注意到我的原理图没有附加到最后一条消息。 重试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是:

    我是否可以知道您测试期间的负载条件是什么? 您是否可以与我们分享 VSYS、V2V8的波形和布局、

    此外、我想知道、您 级联两 个器件以避免短风险的目的。 如有必要、为什么不使用电子保险丝?   (只是好奇...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu -感谢您的快速回复

    1stly、测试中的负载条件很轻。 微控制器的最大电流为300mA。  

    可以通过几个屏幕快照快速共享布局、因为我不知道更好的方法:

    左侧是顶部原理图中所示的稳压器、其中 VSwitcher 位于底部、VSYS 位于顶部。 模糊轮廓表示我要显示相对于焊盘的稳压器位置、而白点表示引脚1

    电路板的顶部是第二个稳压器。 它们之间的间隔约为3cm、并通过电源平面进行连接。 方向旋转90度、但引脚1仍用一个白点表示。

    至于波形的屏幕截图、由于我的技术人员已经对所有第一级稳压器进行了吹扫、因此这些波形将变得更加棘手。 如果对支持很重要、我们可以尝试重新创建一个、尽管并非没有一些努力。

    最后、我们有一个与这些寄存器串联的电子保险丝。 我花了一点时间来问这个问题、但我认为这是一个不同的问题、我们以前通过两个稳压器解决方案"解决"了这个问题。

    我们系统的一部分瞬态电流高达3A、电压骤降足以扰乱微控制器、因此我们专门为 uC 添加了一个次级稳压器。 下面随附了完整的系统图、第一个稳压器从电池传输到 VSYS。 VSYS 为瞬态3A 负载以及 uC 稳压器(2v8)提供输入电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是:

    感谢您的信息。 波形对于帮助调试很重要、请尝试获取该波形。 我更喜欢检查:

    1:两个级联的转换器:捕捉 Vin、VSYS、V2V8波形。 有负载和无负载。

    2. 电源+秒转换器:信号相同、有无负载。

    3.对于无法调节2.8V 的情况:测量第二个 IC 的 VSYS、L1、L2、VFB。  

    我是否可以知道为什么添加 C104和 C83? 如果没有特殊原因、您可以在执行测试之前删除 IF。

    此外、布局对于确保开关电源性能非常重要。 根据您显示的布局、电容器远离 IC。 对于降压/升压转换器、输入和输出电容器应尽可能靠近 IC 放置、并使走线尽可能短。 您可以查看数据表的布局指南或参考 EVM 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!