This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:到 VCC 的上拉电阻值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925008/tlc59108f-value-of-pullup-resistor-to-vcc

器件型号:TLC59108F

大家好、

你好。

 TLC59108F 的数据表中提到  、如果未使用有源连接、外部复位输入需要一个到 VCC 的上拉电阻器: 上拉电阻器的建议值是多少? 换言之、应限制的建议电流值是多少?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Art、

    作为输入引脚、SDA、SCL 和 RESET 的逻辑电路应该 相同。 SCL 和 SDA 都必须在线路上的某个位置放置一个上拉电阻器、RESET 引脚也必须如此。 在典型应用中、使用的值为1.8k 至4.7K。

    此致、

    Monet