请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25050 您好!
信号/CHG 的脉冲为100ms、占空比为50%、但 TS 引脚中的电压为0、49V。(处于正常范围内)
我希望 在 电池充满时保持/CHG 信号读取。
感谢你的帮助
Christophe
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
信号/CHG 的脉冲为100ms、占空比为50%、但 TS 引脚中的电压为0、49V。(处于正常范围内)
我希望 在 电池充满时保持/CHG 信号读取。
感谢你的帮助
Christophe