This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:如何使用调整 ucc28c42的斜率补偿

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924637/ucc28c42-how-to-use-tune-the-slope-compensation-for-ucc28c42

器件型号:UCC28C42

您好!

如今、我计划使用 ucc28c42来构建仅控制电流环路的降压电路。 应用是设置 Vin=60V、Iout=10A、然后为电池充电42V 至60V。 我发现以下两个问题:

1.当 VIN>48V 时,VGS 和电感电流看起来不稳定;

2.当 VOUT 更接近 VIN 时、VGS 和电感电流看起来不稳定。

那么、您是否有任何调优指南来调优斜率补偿、以便使上述情况保持稳定?  谢谢!

TINA 仿真模型如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、英里!  

    感谢您与我们联系! 此处提供了一个用于获取补偿技巧的良好资源。  

    您能否为我们提供原理图、以便我们进一步了解可能存在的问题? 此外、您能否使用"插入/编辑媒体"工具重新上传您的图像? 我无法看到您按原样提供的图像。  

    再次感谢您的联系、我期待进一步讨论!  

    Aidan Davidson