This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:为什么它具有不同的灌电流/拉电流最大电流能力?

Guru**** 2520230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1, UCC21222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924791/ucc21222-q1-why-does-it-have-different-sink-source-maximum-current-capability

器件型号:UCC21222-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21222

大家好、  

您能否告诉我 UCC21222-Q1为什么具有不同的灌电流/拉电流能力、6A/4A?
在这方面有很多相同的特性。

您能告诉我使用不同灌电流值和拉电流值的目的吗?
(例如、为什么工程师在其设计中倾向于使用6Amx 灌电流和4Amx 拉电流?)

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    感谢您的提问。

    UCC21222的灌电流/拉电流能力差异是用于导通或关断 FET 的开关方法造成的。 您将发现,高灌电流有助于在 FET 应关断时使其保持关断状态。

    在半桥拓扑中、避免击穿(两个 FET 同时导通)是绝对必须的、并且更高的灌电流能力有助于实现这一点。 数据表第8.3.4节中的上拉和下拉特性的内部电路被非对称设计成增加灌电流、以便在关断期间防止开关损耗和击穿。

    影响峰值电流的参数的计算可在数据表的第9.2.2.5节中找到。

     

    如果您有任何澄清问题、请告知我们。 如果有此帮助、请按下面的绿色按钮。

     

    此致、

     

    Liban Hussein