This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:故障问题

Guru**** 2504125 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, LM5025, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923145/ucc27200-broken-issue

器件型号:UCC27200
主题中讨论的其他器件: LM5025UCC27201

你好

我们将 UCC27200用作有源钳位电源、LM 5025一起使用。

我们发现、在不使用 VDD 的情况下施加48VDC 电源时、此部件已损坏。 该电源通过主变压器初级侧提供。

我们相信额定电压超过120V、因此我们的应用非常低。 请回答什么问题?

除了 LM5025控制器之外、当激活时、从 LM5025施加的典型电压为7.6V、那么 UCC27200似乎出现故障(损坏?)。

在 UCC27200达到8V VDD 后、它正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在高压输入端施加48V 电压时、如果没有开关、则驱动器应处于其额定值范围内。 如果没有原理图和理想范围波形等信息、很难评论您在应用中可能遇到的问题。

    您能否提供 VDD 范围和 VIN 的运行条件等信息? VIN 和 VDD 的正常电源序列、通常首先施加该序列。

    原理图和示波器图将有助于提供更多有关损坏驱动器可能发生的情况的注释。 您是否有关于驱动器损坏、哪个功能受到影响、例如 HO 输出不存在、LO 和 HO、VDD 偏置短路等的任何信息

    我们的100V 驱动器经常用于有源钳位拓扑、因此不存在任何固有的兼容性问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard

    感谢您的快速回复。

    随附了有源钳位的简化电路原理图、尤其是初级侧。

    请参阅图2。  

    UCC27200在达到断开状态时的行为、VDD 至 GND 为"短路状态"。

    e2e.ti.com/.../Fig_2D00_1_2D00_2_5F00_.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供基本原理图、

    有关故障从 VDD 到接地的信息会有所帮助。 尽管很有意思、只是应用 HV 输入似乎会导致一些问题。

    为了提供更好的建议、您能否在栅极驱动器 IC 上提供组件值? VCC 电容、HB 至 HS 电容、外部栅极电阻、HO 和 LO。

    如果驱动器 IC 上存在 VDD 到 GND 短路、您能否在描述的条件下确认 VDD 电压波形、这会导致一些问题? VDD 过压肯定会导致驱动器出现故障。 同时确认同一关注序列期间的 HO、HB 和 HS 电压、以确认没有超出 IC 额定值的电压和一些意外的电压瞬态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard  

    感谢您的了解。 但现在的调试和分析持续时间使得我们的工程经理无法提供真实的原理图,否则他必须花费大量时间..... 抱歉。 嗯、我必须重复有关破裂问题的类似问题。

    1) 1) 该器件在没有 VDD 输入的情况下向 HS 施加48V 电压时是否有可能达到断开状态?

    2) 2)在激活转换期间、LM5025的通用电源也会上升到7.6V 至 UCC27200 VDD、48Vdc 将同时应用于 HS 引脚。

      这意味着、48V HS 输入在 VDD 变为8V 之前。  在这种情况下,此设备是否可能损坏?

    我了解您之前提到过、需要澄清原理图或波形等更详细的条件。

    我们没有足够的时间仅分析此器件、我们将使用外部电源并考虑从下一个设计中执行上电序列。

    我正在等待快速回复。

    此致、Keiichi  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keiichi、

    来回答您的问题。

    在施加 VDD 之前、驱动器不应出现向 HS 施加48V 电压的问题。 也许您可以提供一些组件值、例如 HS 到 HB 电容器值、VDD 电容器值以及 HO 和 LO 到 MOSFET 栅极的外部电阻?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard

    随附了使用 UCC27200 (块 A-1)和 LM5025 (块 A-2)的有源钳位电源原理图。

    您可以在栅极驱动器周围确认电容器和电阻器值。

    您能不能对 UCC27200的中断流程给出意见。

    此致 、Keiichi e2e.ti.com/.../ACF_2D00_PS2_5F00_01_5F00_sch.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keiichi、

    感谢您提供原理图信息更新。 我看到用于高侧钳位的 MOSFET 具有极低的栅极电荷、因此 UCC27200上0.22uF 的 HB 到 HS 电容绰绰有余。 我没有看到任何有关驱动器组件的主要问题、但我不是 LM5025控制器的专家。

    我有一些评论,我以前曾见过启动顺序问题。 控制器的偏置和 UCC27200的偏置不清楚哪一个先启动并先达到 IC UVLO 阈值。

    在 LM5025 IC 启动启动序列之前、驱动器的 VDD 需要超过 UCC27200 UVLO 阈值。 这是为了确保驱动器在控制器执行软启动序列期间做出响应。 如果驱动器在启动时延迟、脉宽可能远高于预期的软启动开始脉冲宽度。

    UCC27200是 UCC2720x 驱动器的 CMOS 版本。 LI 和 HI 输入上升 阈值在12V VDD 偏置时高达8V。 确保 LM5025 PWM 输出超出 UCC27200输入上升阈值。 UCC27201 (A)是一款 TTL 版本驱动器、如果需要的话、此驱动器具有较低的输入阈值。

    如上所述、我将确认启动序列详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    非常感谢您的回答。

    是的、我知道我们应该提供更详细的时域序列或波形 VDD 和 Vin、但遗憾的是、我们没有看到它们、因为我们发现栅极驱动器损坏了。

    因此、我将结束这个循环、问答。 您的意见和答案目前已足够。

    我们将为栅极驱动器使用外部电源、与控制器的 VDD 分离。

    我们可能不会考虑控制器和栅极驱动器之间的启动序列。

    如果在设计过程中遇到任何问题、我将使用此帖子。   再次感谢您、