主题中讨论的其他器件: LM5025、 UCC27201
你好
我们将 UCC27200用作有源钳位电源、LM 5025一起使用。
我们发现、在不使用 VDD 的情况下施加48VDC 电源时、此部件已损坏。 该电源通过主变压器初级侧提供。
我们相信额定电压超过120V、因此我们的应用非常低。 请回答什么问题?
除了 LM5025控制器之外、当激活时、从 LM5025施加的典型电压为7.6V、那么 UCC27200似乎出现故障(损坏?)。
在 UCC27200达到8V VDD 后、它正常运行。