This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:PWM?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923418/tps92692-q1-pwm

器件型号:TPS92692-Q1

目前、我们的标识灯方案采用 tps92692-Q1、驱动14个 LED (电流150mA、电压3.2V)、外部 PWM 输入来调节亮度。

TA = mΩ°C、VIN = 12V、VIADJ = 1.59V、Cvcc = 2.2μF kΩ Ω、Ccomp = 10pF、RCS = 300 μ A、Rt = 20 μ A、Vpwm = 5V、60Hz、

遇到的问题包括:

输入 Vpwm = 5V 后、14个 LED 将在60Hz 后闪烁。 调整 PWM 脉冲宽度后、改变的是 LED 闪烁频率!!! 我们需要的是 LED 始终亮起、通过 PWM 调节亮度!!!

请提供技术解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您的原理图显示 Ccomp 总计为0.1uF (C35)和3300pF (C34)。  您上面的评论提到 Ccomp 为10pF。  哪一个是正确的?  10pF 太小。  首先、我将使用0.1uF 的 Ccomp。

    如果仍有问题、我需要您看到的内容的范围截图、以便我提供帮助。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan:C34和 C35同时也很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当您说 Ccomp 为10pF 时、您在原始帖子中的意思是什么?  我仍然需要对 LED 电流、COMP、电感器电流和开关节点的运行情况进行示波器捕获、以确定正在运行的情况。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户发现问题

    引脚20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我很高兴你能解决这个问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题