This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:我想知道"TL431BQ"VKA 开环"Low"曲线

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924672/tl431-i-want-to-know-tl431bq-vka-open-loop-low-curve

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TLV431

您好!

我在"SLVA987A"应用手册中找到了 TL431 VKA 开环"低"曲线。

只有85度的曲线。

我想使用 TL431BQ 设计电压检测电路。

在整个温度范围(-40~125)的 B 器件型号操作中是否有 TL431曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzi、

    我们没有该数据。

    我希望-40C 至85C 的温度与图表一致、但125C 将高于85C。 请记住、这是典型的情况。

    如果您需要高阈值在125C 时为低电平、我将使用开环电压约为1V 的 TLV431等器件。