This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A03:是否可以为 TPS7A0333PDBVR 提供一些确认项?

Guru**** 2533710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924251/tps7a03-may-i-have-some-confirming-item-for-tps7a0333pdbvr

器件型号:TPS7A03

尊敬的先生:

我是否可以为 TPS7A0333PDBVR 提供一些确认项目?

关于 TPS7A0333PDBVR 原电路(5V 至3.3V):引脚1 (VIN) 连接至5V 待机、

                                                 我们连接到 GND 的引脚2 (GND),

                                                  我们  连接到引脚3 (EN) (5V 至10K//10K 分压电路,引脚3获得2.5V),

                                                  引脚4 (NC)  未连接

                                                  引脚5 (OUT)为3.3V   

如果我们将引脚3更改为 以下[新电路],它是否正常或有任何副作用?您有什么建议吗?

         TPS7A0333PDBVR 原始电路(5V 至3.3V):引脚1 (VIN) 连接至5V 待机、

                                                 我们连接到 GND 的引脚2 (GND),

                                                  引脚3 (EN)  我们连接到 (将高电平连接到引脚1 (VIN) 5V x 10K,引脚3获取5V),

                                                  引脚4 (NC)  未连接

                                                  引脚5 (OUT)为3.3V   

谢谢

原始电路:

                             

新电路:

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAlex、

    两个原理图都可以正常工作、具有上拉电阻的第二个版本将更快地启用输出、但这将是唯一的区别。