This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:BQ24640:在低于 VFB 电压的情况下对输纸器进行充电的问题

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920041/bq24640-bq24640-problems-with-ultracapacitors-charging-below-vfb-voltage

器件型号:bq24640

当 ultracapacitor 的电压低于2.1V 时、输出电流仅为25mA。 即使电压低于2.1V、是否有任何解决方案可根据设置电流为电容器充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      bq24640根据 CC-CV 充电曲线进行充电、无需预充电电流。 如果感测到的电池电压小于2.1V、则不会出现任何问题、因为它可以通过0V 电池快速充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但在电容器从0V 开始充电时、电流将非常小。 是因为短路保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    请参阅数据表上的图14。 这可能是由于软启动。