This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:过流和导通时间

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922342/tps22941-over-current-and-turn-on-time

器件型号:TPS22941

您好!

我们在同一定制板上使用两个 TPS22941。  我们测量了信号 OC 低电平有效时两个组件上的限流。  两个组件使用相同的原理图和测试设置。

对于第一个组件、我们测量了大约75mA 的限流、这是正确的。

但对于第二个组件、我们测量的限流为85mA、高于指定值(最大80mA)。 您有解释吗? 该组件上是否存在电流分散?

感谢您的支持

此致

Laurent Berlin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    欢迎使用 E2E!

    我有几个问题和请求、以便我查看 您正在测试的 TPS22941的电流限制功能的行为:

    • 有多少 TPS22941已经过测试、有多少 TPS22941表现出相同的行为? (在帖子中、我看到2个位于同一电路板上、但其他 TPS22941是否已在其他电路板上进行测试?)
    • 您能否分享有关此测试所遵循的测试程序的详细信息?
    • 您能否共享用于测试的 TPS22941配置原理图?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我在同一电路板上仅测试了2个 TPS22941。 我可以测试其他 TPS22941、但目前没有电路板。

    原理图和测试设置如下图所示。

    当信号 DC_BIAS1为低电平有效时、我改变电阻值并测量限流值。

    此致

    Laurent Berlin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    不确定是不是我的部分出现了错误、但我在您的上一篇帖子中看不到一个图。 请重新发布该图吗?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、柏林、

    感谢您分享的所有信息。 我还有一些其他问题可以帮助我了解这是正常运行还是超出了我们的规格:

    • 在前面的注释中、您提到您改变了电阻值。 当您改变电阻值以达到85mA 的电流限制时、器件是否会保持在85mA 的恒定电流模式下、或者电流限制是否会在一段时间后降低?
      • 您是否能够在器件达到电流限制时共享示波器快照?
    • 如果可疑的被启用为短路、电流限制是否也会限制在85mA?

    此致、

    Andy Robles