This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-Q1:PG 上拉电阻器

Guru**** 2521760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924974/lp5912-q1-pg-pull-up-resistor

器件型号:LP5912-Q1

各位专家:

数据表建议 PG 引脚上的上拉电阻应为10-100k Ω、客户可以在这里使用2.15k Ω 吗? 因为 PG 引脚连接到 MCU 的 PORST 引脚、该引脚具有一个内部15k Ω 下拉电阻器。 如果客户在 PG 引脚上使用10-100k Ω 上拉电阻器、则 PORST 的电压电平将不适用。 因此、他们希望使用2.15k Ω 电阻进行 PG 上拉、是否存在任何风险? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    电源正常信号可灌入高达1mA 的电流。
    因此、使用2.15k 欧姆等较低值的电阻器将导致电阻器上的电压降为2.15V。  客户需要确保连接电路检测到 PG 引脚上的附加压降为逻辑低电平。  这就是数据表中所说的"为了获得最佳结果"使用10-100k Ω 上拉电阻的原因。

    谢谢、

    斯蒂芬