This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:同一系列正 LDO

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TPS723, TPS7A39, TPS730, LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924437/tps723-positive-ldo-from-the-same-series

器件型号:TPS723
主题中讨论的其他器件:OPA855TPS7A39TPS730LP2992

大家好、

我想为运算放大器 OPA855提供±2.5V 电压。我想使用两个 LDO (正极和负极分离)。LDO 前面有一个开关稳压器。 开关稳压器的输出电压为±3.3V。使用 LDO、我将此电压设置为±2.5V。我选择了负内衬稳压器。

系列是 TPS723。 现在、我需要来自同一系列的正极。 您是否可以建议使用 TPS723为 OPA855供电?

此致

Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    LP2992 可能是 TPS723的一个很好的补充。  不过、几年前、我们发布 了 TPS7A39、它 是一款具有启动跟踪功能的双路+/- LDO。 这使得两个电源轨同时出现。  

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议和其他信息。  TPS7A39也很好、但由于封装(WSON (10))的原因、对我来说是个问题。 难以用手焊接引脚。  

    TPS730与 TPS723搭配使用是否也是一个不错的选择?

    如果我现在将这两个 LDO TPS723和 LP2992与 OPA855连接、 那么运算放大器是否存在限制? 它的输出电流为±100mA。 您能否解释一下 LDO 的输出电流与运算放大器的输出电流之间的关系?

    此致

    Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    TPS730是另一个能够正常工作的选择。  

    正 LDO 只能拉电流、而负 LDO 只能灌电流。 因此、只要不超过运算放大器两端的绝对最大电压、LDO 的尺寸就只需满足以下要求:支持最大输出电流+器件的最大 Iq。 对于 OPA855、这看起来像100mA+19.5mA 或~120mA。

    我希望这能回答你的问题。 如果您需要有关运算放大器的更多详细信息、请将您的问题发布到高速运算放大器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢 您的热情支持!

    此致

    Selvedin Hodzic