This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2013H:使用 bq2013h

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2013H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924921/bq2013h-using-bq2013h

器件型号:BQ2013H

大家好、

BQ2013H 是一种适用于高放电率(>10A)的电量监测计、我的客户想知道他是否可以将 BQ2013H 用于 低放电率(< 2A)系统、它是否正常?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    您可以将感应电阻器设置为具有更高精度电流读数的值、当使用较小的电流时、选择公式位于数据表中、第5页包含 PFC 公式、第6页提供了示例。

    引脚的感测范围在第16页的直流电压阈值中。

    只要选择了正确的感应电阻器、它在较低的电流下应该可以正常工作。

    此致、

    Wyatt Keller