This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:EVM 需要 USB 转 GPIO 接口适配器?

Guru**** 2521070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924982/bq24192-usb-to-gpio-interface-adapter-needed-for-evm

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO

早上好、

我对 BQ24192EVM-021板有疑问。 我的客户尝试通过 USB-mini 端口读/写寄存器、但似乎无法识别器件。  

他们阅读了用户手册、并注意到一个单独的 USB 转 GPIO 接口适配器(HPA172)连接到 J3。 此适配器是否是与寄存器进行通信的唯一方式?

感谢您的支持!

Errol  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、

    USB 端口(J7)仅用于供电。  BQ24192通过 I2C 与主机通信。  J3上的 USB-TO-GPIO 盒连接到充电器 SDA 和 SCL 引脚、并允许使用 BQ24192 GUI 软件。  或者、您的客户可以将主机处理器/控制器直接连接到 SDA、SCL 引脚进行通信。

    此致、

    Jeff