This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:如何将代码从演示双向直流(UCD3138128)迁移到 UCD3138A?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128, UCD3138A, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924132/ucd3138a-how-to-migrate-code-from-demo-bidirectiondcdc-ucd3138128-to-ucd3138a

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他部件:UCD3138128UCD3138

尊敬的 TI 朋友:

现在、我们要将 UCD3138A 用于两种直流/直流隐蔽设计、第一种是降压、另一种是升压。 我们想介绍 双向直流/直流转换器的设计、但该演示使用了 UCD3138128。 我想知道 UCD3138A 和 UCD3138128之间的区别是什么。 它们的寄存器地址是否相同?  最好获取从 UCD3138128到 UCD3138A 的迁移指南。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    无需从 UCD3138128迁移到 UCD3138。 导入工程时、可以选择将 UCD3138工程导入 CCS。 编译后的可执行文件也适用于 UCD3138A。  

    此致、

    Sanatan