This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95373AQ5M:DEM 期间的体二极管

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95373AQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924990/csd95373aq5m-body-diode-during-dem

器件型号:CSD95373AQ5M

你(们)好。

我对 CSD95373AQ5M 的 DEM 有一个快速/基本的问题。

您能解释一下死区时间运行与 DEM 运行之间的区别吗? 我让他们感到困惑。 简而言之、两者都只是根据我的理解关闭 HS FET 和 LS FET。 SW 节点上的 Vout (来自下图)是由于 LS FET 锁存造成的、因此短路。 我在这里是对的吗? LS FET 的体二极管在死区时间内对 SW 节点有何影响、但在 DEM 期间没有影响?   

请帮我理解。 感谢你能抽出时间!

简而言之、    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    死区时间是指我们关闭两个 HS/LS FET 以防止击穿故障 ( 如果同时 打开 HS/LS FET、则短路)。 死区时间是开关瞬态期间的一个时间周期。

    而二极管仿真模式是功率级的一项功能  、我们在断续导通模式(DCM)下运行功率级。  当 PWM 信号为低电平时、当 电感器电流仍为正时、LS FET 导通。  电感器电流下降并流经 LS FET、直到 IL 达到零。 功率级可检测过零并平稳关闭 LS FET (LS FET 还仿真二极管特性)。 因此、在 DEM 模式下、电感器电流不会变为负值以减少传导损耗。 您可以从所连接的波形中看到它。  DEM 有助于提高效率、尤其是在轻负载条件下。  

    最棒的

    清泉