This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:输入电压为5V 时、最大和最小输出电压为多少?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924979/tps548a20-what-s-the-max-and-min-output-voltage-with-input-voltage-5v

器件型号:TPS548A20

您好、专家、

我无法找到占空比范围、输入电压为5V 时的最大和最小输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

      该器件不指定占空比、但反过来在电气特性中指定了 min-ton 和 min-toff 规格。 因此、最小 Vout 和最大 Vout 取决于设计的开关频率。

    如果您可以指定 Vout 要求和 Fsw、我们可以快速确认是否可以这样做。 然后、我们可以降低频率以帮助实现相同的效果。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    刚刚从客户处获得更新。

    它们需要1V 的输出电压、最大输出电流为7.31A、应用适用于 PCH。

    是否需要更改电感器? 到目前为止、客户最初使用19V 输入电压、但客户尝试将5V 作为输入电压进行更改。

    原始设计为0.47uH,Fsw 为1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Oliver

      如果您能够使用19V 输入创建设计、我认为5V 输入应该起作用。 最好从 WEBENCH 中的要求开始。

    是的、电感器将发生变化。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    感谢您的建议、Webench 确实展示了一个电路、看起来不错。