请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A20 您好、专家、
我无法找到占空比范围、输入电压为5V 时的最大和最小输出电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我无法找到占空比范围、输入电压为5V 时的最大和最小输出电压是多少?