This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查---- 2轨功率监控器部件---- 3.3V@5A/SMBus

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA228, INA237, INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922196/survey----2-rail-power-monitor-part----3-3v-5a-smbus

主题中讨论的其他器件:INA3221INA228INA237INA260

尊敬的 TI:

目前有一个项目需要双轨电源监控。 是否有推荐的 IC?

smbus 的地址可以由我自己设置吗?

BR、

Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delun、

    我们有许多选项、您可以在 这里缩小范围。    第一个问题是您是否需要双通道。   不幸的是、我们只有单通道和三通道器件。

    INA3221。

    如果您正在寻找单通道器件、我们刚刚开始使用20位分辨率对 INA228进行采样。  或具有16位或分辨率的更低成本 INA237。   

    I2C 地址每个器件具有有限的地址、您可以使用这些地址、通常通过地址引脚进行控制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    由于空间方面的考虑、INA260具有 集成电阻器、我认为它可能对我更有帮助 、还是有更好的建议?

    附件是我的预期原理图、您能帮助确认吗? 谢谢。

    BR、

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delun、

    原理图看起来不错、但要注意所有上拉电阻器均为并联的。  如果您添加更多 I2C 引脚、并且为每个器件添加了一个上拉电阻器、则会有更大的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    如果将上拉电阻从10k 更改为4.7K、是否比现在更好?

    BR、

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、

    您可以将其保持在10k。  我刚才提到、如果您有其他上拉电阻器(不在此原理图页面上)、您可能需要注意它们都是并联的、并且可以降低您的总上拉电阻。