This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:最大输出电流远远低于数据表标称值

Guru**** 2517900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924186/tps54332-max-output-current-falls-far-short-of-datasheet-nominal

器件型号:TPS54332

我已经实现了应该是此芯片参考设计的合理近似副本的内容。

输入电压的标称值为12V、输出电压为5V。 该电路在输出电流接近700mA 时工作正常、此时输出电压会崩溃。 卸下负载后将恢复操作。

布局如下所示:

这是一个4层电路板、在所有层上都有接地填充(图像中为灰色、为清晰起见、未填充)。 彩色轮廓是其他未填充的铜区域。 橙色 Vin UVLO 和黄色 FB 轨迹位于底部。

 

相关原理图如下所示:

输出电容器为47uF 6.3V 钽。 上部反馈电阻器 R22实际上是12k、而不是如图所示的10k。 此外、R21为100k、而不是560k。

我尝试了以下操作:

移动补偿节点没有影响(C26 -> 470pF;R27 -> 22k)没有可见的影响。 电路在之前和之后都保持稳定、电流限制不变。

增加电感器2.2uH -> 4.7uH;对电流限制无影响。

-将引导电容器从220nF 增加到470nF;没有意义上的效果(之前的测试电路无法与建议的100nF 电容器一起工作、但确实使用了220nF 电容器)

-通过将 R26与470pF 电容并联、为 FB 引入适度的低通;无效果

-将输入电压从20Vdc 增加到24VDC;电路现在的工作电流接近800mA,但随后又崩溃了!? WTF?

开关节点的示波器布线始终非常干净。 输出电压具有适度的尖峰和一些快速衰减的振铃-可能部分来自示波器接地引线。

此时、我无法提出任何其他可调整的活动部件。 由于原理图实际上与参考设计完全相同、布局是否存在根本问题? 我们非常感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使保持700mA 输出电流、输出也会再次重新启动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它不会重新启动。 到目前为止、我已经关闭并重新打开了电子负载、这是可行的。 我尚未明确测试恢复操作所需的负载减少。 但我可以这样做并报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    uIN=20V 时、输出崩溃、电流为~650mA、负载需要降低至250mA、以恢复输出电压。

    uIN = 24V 时、崩溃发生在~750mA、但负载需要降至195mA 才能恢复。 我还注意到一种奇怪的行为、即输出电压随着负载减小而开始上升、但远低于设定点5V。 一旦 Iout 达到195mA、输出电压再次被拉至5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种现象对我来说似乎很奇怪。 请帮助检查:

    1.电源是否有电流限制?

    2. GND 覆铜层在何处浇注以散热?

    3、VIN 走线太薄?

    4.请检查所有节点的波形是否正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仪表板! #¤%&!"

    谢谢先生! 实际上、我的电源电流限制太低! 我不能相信我曾犯过这样的错误,但确实如此。 可能是因为我通常将该特定输出用于低电流负载、从未检查过、但这是一个假象。

    无论如何、问题已完全解决、现在电路的行为与预期的一样。 仅为记录目的、您的第2-4点都是按顺序排列的。 热像仪显示没有异常加热、输入走线中的压降可以忽略不计。 现在、所有波形都正常。