This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:C:\ti\BatteryManagementStudio\configuration\1595316983849

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924786/bq76942evm-c-ti-batterymanagementstudio-configuration-1595316983849

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 支持团队:

我已安装 Battery Management Studio、用于模拟我们的电池应用、步骤如下。

步骤1.  已安装:- BatteryManagementStudio-1.3.101_Build1-windows-installer

      它已成功安装、但当我打开此 GUI 时、会弹出一些错误、如下所示

错误显示:-发生错误。 请参阅日志文件 C:\ti\BatteryManagementStudio\configuration\1595316983849   

注意:-我的评估板:- BQ76942EVM

请帮助我如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    是否可以尝试卸载 BQStudio 并 完全删除 C:\ti\BatteryManagementStudio 中的所有文件? 然后通过选择"Run as Administrator"运行安装程序。 请告诉我这是否可以解决问题。

    如果这不能解决问题、您能否发送错误日志文件的副本?

    谢谢、

    Matt