This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:它是否可用于负载的低侧?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, LM5068, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924512/lm5060-can-it-be-used-at-the-low-side-of-the-load

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:LM5064LM5068LM5067

对于我们的特定应用、将电子保险丝放置在负载的低侧、并使用一个单独的电压源、通过 DE Vin 引脚和公共接地为 IC 供电是一件有趣的事情。 我附上了原始参考设计的小原理图以及我们的想法。

由于我无法找到任何设计用于低侧配置的示例或电子保险丝、我想知道这是否可行、为什么我找不到任何示例或电子保险丝。

提前感谢、

Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    它可以正常工作、但我们有低侧控制器、可直接用于满足 Vin 外部偏置电源的任何需求。 请查看 LM5067、LM5068、LM5064

    此致、Rakesh