This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:15至20年的长期稳定性

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: REF34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924716/ref34-q1-long-term-stability-over-15-to-20-years

器件型号:REF34-Q1

您好!

REF3425-Q1和 REF3450-Q1的长期稳定性在15到20年期间会如何? 数据表仅指定超过1、000或2、000小时的值。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    我们没有 REF34-Q1的15-20年数据。 我们拥有2k HR 数据、根据该数据、您可以估计15-20年。

    有一种方法可以根据数据表中的数据进行估算。

    您可以使用 EC 表中的25ppm/HR 值和下面的公式来获取15-20yr 数据。

    LTD = LTD (1kHr)* SQRT (小时/ 1000)= 25 * SQRT (131400 / 1000)= 287ppm (15年)。

    请记住、该公式非常保守。 通过对其他器件进行内部测试和 LTD 测试、LTD 的性能通常优于此。