This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:BAT SENSE 开路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923287/bq24130-bat-sense-open

器件型号:BQ24130

客户将 BQ24130用于本质安全应用。 充电器的 BAT 感测线路被连接至电池组。 出于本质安全原因、需要使用此方法来补偿电池组内部存在的3个串联二极管的正向压降。 当电池组被拉出且充电器仍处于启用状态时、SENSE 引脚保持悬空状态、并且充电器输出可调节。

数据表中 kΩ"在内部、BAT 引脚有717k Ω 电阻连接 AGND"。

您对此配置有任何疑问吗?  如有必要、我们可以共享原理图。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们将需要在工作台上测试此项并根据设计进行确认。  这可能需要几天的时间、因为我们必须共享实验室访问权限。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您能否分享原理图以演示正在断开连接的器件? 请注意、SRN 和 BAT 引脚的电压需要保持一致、以确保充电器正常运行。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    将此线程脱机。

    谢谢、

    Mike Emanuel