This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:关于底部电池的电池电压检测

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924688/bq77915-about-cell-voltage-detection-for-bottom-cell

器件型号:BQ77915

您好、E2E、

我们的客户尝试在其板 CV1端口上施加过压。
当 CV1和 CV0之间的电压输入为时、BQ77915未检测到 OV。 但是、当 CV1和 VSS 之间的电压输入为时、BQ77915检测 OV。
它是否正常运行?
(该电路在每个 CVX 端口上具有与 EVM 相同的 RC 滤波器。)

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎不正确。 测量电池1的正确方法是在 VC1和 VC0之间。 如果该值超过预定的 OVP 阈值、器件应进入故障模式。 由于 VC0是堆栈的底部、因此我不会期望该值与 VSS 之间存在较大的差异。 您能否测量 VC0到 VSS 并查看是否存在差分?