This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:TPS51716 VDDQ 软启动和电流消耗

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924271/tps51716-tps51716-vddq-softstart-and-current-consumption

器件型号:TPS51716

TPS 51716数据表、8.2典型应用、描述了应用电路。

其中10nF (C4)安装在 REFIN 引脚上。 请告诉我。

1.我想将10nF 的值更改为0.22uF。 一切都好吗?

2.数据表实现了10nF、但如果您有任何其他建议、请告知我。

3.μ A TPS 51716的流耗在以下数据表中进行了说明。 您能给我加载的数据吗?

参数:电源电流中的 IV5IN (S0) V5、在 S0测试条件下:TA = 25°C、无负载、VS3 = VS5 = 5V

规格:590uA (典型值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    稳压器侧没有问题。 唯一的影响是 REFIN 和 VDDQ 电压需要更长的时间才能达到最终电平、因为 VDDQ 会滤除 REFIN。

    3.它没有负载。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于项目3、当施加负载时、IV5IN (S0)的流耗可能约为50mA。
    TI 是否有任何实际测量数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    5V 电流用于内部控制电路和栅极驱动电路。  

    栅极驱动器消耗的电流取决于 开关频率和 MOSFET 栅极电容。  

     我建议您检查自己电路上的5V 电流。  

    谢谢