This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:如何与外部时钟同步

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924676/ucc28951-how-to-synchronize-to-external-clock

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

大家好、整个团队

客户希望在 UCC28950 (或 UCC28951)应用中实现高开关频率精度(+/- 0.5%或更低)、因此正在考虑使用外部时钟脉冲进行同步操作。

是否有任何文档描述了如何实现它?
我知道有关同步操作的 SLUA609应用手册、但如果您有任何其他用于外部时钟同步的应用文档或参考设计、请进行介绍。

此致、
H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    我建议客户选择 UCC28951器件、因为它是 UCC28950的增强版本。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。

    我没有介绍与外部源同步的文档、但 SLUA609可用作参考。  

    从器件的 SYNC 信号输入的振幅应为5V 或3.3V。 SYNC 引脚阈值通常为2.25V。

    当器件被禁用时、在加电期间、它将主动尝试将 SYNC 引脚拉至低电平、在其输出和 SYNC 引脚之间有一个200Ω Ω(标称值)。 因此、最好将一个1k Ω 电阻器与 SYNC 信号源串联、以防止其过载。

    UCC295x 器件与同步脉冲的下降沿同步。 通常、同步脉冲具有50%的占空比、但这并不重要。 同步脉冲应长于300ns、并且还有一些裕度。

    务必提醒客户、如果同步源发生故障或停止、UCC2895x 将使用其内部时钟运行。 如果 SYNC 信号在高电平状态停止、UCC2895x 输出将冻结。 如果在对角线对开关打开(OUTA/OUTD 或 OUTB/OUTc)时发生这种情况、则很可能会损坏功率级

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin-San、

    感谢您的回复。 我想在您的注释中了解其输出和 SYNC 引脚之间的200Ω(标称值)。

    -您的注释中的“其输出” 是否意味着 OUTx 终端?
    -仅当 IC 在通电时被禁用时,其输出和 SYNC 引脚之间的“200Ω(标称值)”才会激活吗?
     (200Ω、除上述有限条件外、μ C 是否处于非活动状态?)

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Someno-San

    很抱歉-我不清楚。

    SYNC 引脚和 GND 引脚之间存在200R 下拉电阻。 仅当 IC 禁用(SS/EN 下拉至500mV VSS_STD 阈值以下)并通电时、它才有效。

    此致

    Colin