主题中讨论的其他器件: UCC28950
大家好、整个团队
客户希望在 UCC28950 (或 UCC28951)应用中实现高开关频率精度(+/- 0.5%或更低)、因此正在考虑使用外部时钟脉冲进行同步操作。
是否有任何文档描述了如何实现它?
我知道有关同步操作的 SLUA609应用手册、但如果您有任何其他用于外部时钟同步的应用文档或参考设计、请进行介绍。
此致、
H.Someno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、整个团队
客户希望在 UCC28950 (或 UCC28951)应用中实现高开关频率精度(+/- 0.5%或更低)、因此正在考虑使用外部时钟脉冲进行同步操作。
是否有任何文档描述了如何实现它?
我知道有关同步操作的 SLUA609应用手册、但如果您有任何其他用于外部时钟同步的应用文档或参考设计、请进行介绍。
此致、
H.Someno
您好 Someno-San
我建议客户选择 UCC28951器件、因为它是 UCC28950的增强版本。 它是 UCC28950完全兼容的直接替代产品。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf 上的应用手册 SLUA853。 UCC28951通常是更好的选择、尤其是对于系统可能必须在大于90%的占空比和电流限制条件下同时运行的应用。
我没有介绍与外部源同步的文档、但 SLUA609可用作参考。
从器件的 SYNC 信号输入的振幅应为5V 或3.3V。 SYNC 引脚阈值通常为2.25V。
当器件被禁用时、在加电期间、它将主动尝试将 SYNC 引脚拉至低电平、在其输出和 SYNC 引脚之间有一个200Ω Ω(标称值)。 因此、最好将一个1k Ω 电阻器与 SYNC 信号源串联、以防止其过载。
UCC295x 器件与同步脉冲的下降沿同步。 通常、同步脉冲具有50%的占空比、但这并不重要。 同步脉冲应长于300ns、并且还有一些裕度。
务必提醒客户、如果同步源发生故障或停止、UCC2895x 将使用其内部时钟运行。 如果 SYNC 信号在高电平状态停止、UCC2895x 输出将冻结。 如果在对角线对开关打开(OUTA/OUTD 或 OUTB/OUTc)时发生这种情况、则很可能会损坏功率级
如果您需要更多信息、请告诉我。
此致
Colin