This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV703:TLV703正在跟踪输入电压

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430, TLV703
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922501/tlv703-tlv703-is-tracking-the-input-voltage

器件型号:TLV703
主题中讨论的其他器件:TPS560430

您好!

我们设计了一个使用一个 TPS560430、一个 TLV70235和一个 TLV70333的定制 PCB。

原理图如下(U4是 TLV70235):

TPS560430配置为输出5V。 在特定条件下、TLV70333无法将输出调节至3.3V、并且输入电压会转发至输出电压。

如果 TPS560430上的输入电压大于9V 且 TPS560430上的输出电流大于15mA、则会发生此问题。

下面是电源的 PCB 布局(突出显示了 V5):

即使我将 TPS560430输出电流增加到100mA 以上、我在 TLV70235上也没有看到这个问题。

以下是我为了理解问题而进行的测试:

  • 一开始、我认为 TLV70333的接地不好、因此我在 TLV70x 的接地引脚和 PCB 上更好的接地引脚之间添加了导线。 它没有改变任何东西。
  • 如果我移除 TPS560430并从实验室电源为 TLV70x 供电、则没有问题、两个 LDO 都可以正常工作。
  • 我尝试用另一家制造商生产的等效组件替换 TLV70333。 这没有解决问题
  • 我切断了运行在 TLV70333下的5V 迹线。 它没有帮助..
  • 我将 TLV70333放置在与 TLV70235相同的封装中(上面一个没有连接输出)、然后问题解决。


我有3个原型的行为方式相同、因此我认为这不是一个汇编问题。 我怀疑这个问题与一些 EMC 问题有关、但我不明白 LDO 为什么无法调节输出以及如何解决这个问题。

请向我提供帮助,帮助我理解并解决此问题吗?

此致、

Mickaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mickael、

    移除 TPS560430并使用实验室电源导致问题消失、这一事实向我表明、直流/直流转换器会产生大量接地噪声或 EMI、从而影响 TLV703。  有时可行的一个技巧是在直流/直流的自举电容中放置一个1-10欧姆电阻器、以减缓高侧 FET 的导通速度。 这是一个黑暗中的镜头、因为我不熟悉我们的直流/直流产品。 您是否已将建议的布局与此匹配得尽可能好?

    至于 LDO、我想知道较新的 LDO 是否能够更好地抵抗外部影响。 一个想法是、如果您可以订购 TPS7A20的样片 、看看这是否有问题。  

    我很想听到您所发现的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。 接地噪声是正确的建议、我的原理图中缺少 TPS560430上的旁路电容器。 我在我的两个原型上添加了它、之后 TLV70333工作正常。

    我还尝试在 TPS560430上使用不带旁路电容器的 PTPS7A2033、但它未按预期工作。 它的行为几乎与 TLV70333相同:

    • TPS 上无负载 PTPS 调节至3.3V
    • TPS 上的30mA 负载 PTPS 调节至4.5V。

    当 TPS560430被载入时、在相同条件下、TLV 输出为5V 时、PTPS 输出为4.5V。 我不知道宣称 TPTS 的免疫力是否足够。

    此致、