This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:BQ2060A 充满电时、仅打开2个 LED

Guru**** 2513815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919703/bq2060a-bq2060a-when-full-charged-only-2-leds-on

器件型号:BQ2060A

你(们)好

原理图中包含4LEDS 的客户设计。 但充满电时、某些电池组有2个 LED 亮起、某些电池组有4个 LED 亮起。

所有电池组使用与以下相同的 SREC 和参数。

LED 检查正常、为什么某些电池组在充满电时仅打开2个 LED。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充满电时、只有两个 LED 亮起的电池组的 RSOC 读数是多少?
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回复。

    充满电时、RSOC 正常、但只有2个 LED 亮起。

    所有这些电池组使用相同的 SREC 文件、充满电时、LED 显示错误。

    您对此问题是否有任何建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您看到了多少个故障器件? 此问题是否仅发生在一台设备上? 故障率是什么样子的?
    Andy  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一半以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议捕获两个日志文件(一个用于良好的设备、另一个用于故障设备)。 我们要检查这两个文件之间的差异。
    此外、我看到他们将 PACK 配置设置为0xB6、这意味着 PACK 配置[DMODE]为1 (相对模式)。  我建议他们将 PACK 配置[DMODE]设置为0 (绝对模式)、并查看是否发生相同的问题。
    Andy