This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:VIN 电源外部3V 电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923858/lmr62421-vin-supply-external-3v-voltage

器件型号:LMR62421
主题中讨论的其他器件: LMR62014

你(们)好

由于它是对电池的升压、电池电压为0.9-1.6V、输出电压为18V、但 数据表最小输入电压为2.7V、  

因此、Vin 外部3V 电感连接到电池、分离电源、这是否正常?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    负载电流是多少? 如果在 CCM 下工作、则必须考虑最大占空比限制和电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    直流/直流输出约为17V、通过使用脉冲类型控制 LED 负导通来驱动 LED (例如、每20ms 间隔20us)、

    在20us 内、电流约为100mA、最高可达1A、其余时间不传导电流。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    低于负载电流波形是否正确?  

    您的意思是它可能高达1A?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    是的、20us 高达100mA 或高达1A (可能)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    在10uF 输出电容下、100mA 正常。 但1A 对于10uF 的输出电容而言太大。 您必须在输出端使用更大的电容器来处理大负载电流瞬态。  

    您可以使用附加的 TINA 模型进行仿真。 在这里、我使用了 LMR62014、您可以将其替换为 LMR62421。

    e2e.ti.com/.../7367.LMR6201418Vout.tsc