This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3123:ESD HBM 参考

Guru**** 2505955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922612/tps3123-esd-hbm-consult

器件型号:TPS3123

大家好、

该器件的 HBM ESD 值是多少? 我在我们的数据表中找不到它。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这是我们产品系列中相当旧的器件、无法轻松访问 ESD 数据。 我将打开一个查询、查看器件的数据位置以及我们是否可以为您检索数据。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhinav:

    感谢您在此处的回复。 请帮助团队进行检查、以回答客户的问题。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhinav:

    您是否对此数据进行了一些更新? 您何时可以向客户提供? 谢谢。  

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CL、

    我们仍在寻找。 我不确定我们何时可以提供这些信息、希望下周初能提供这些信息。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    客户正在推动我们将此数据提供给他们。 请在7月20日前向我们提供。 谢谢。

    BR、

    查尔斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    有关此数据的任何更新? 客户等待我们的回复至少一周!  

    BR、  

    CL