This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:LCD3.3V (TPS65150-G1)浪涌电流波形(负载 LCD)为4段。 VGH/VGL 最大启动电流~的规格是什么

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919802/tps65150-lcd3-3v-tps65150-g1-inrush-current-waveform-load-lcd-is-4-segments-what-is-the-specification-of-vgh-vgl-maximum-starting-current

器件型号:TPS65150

您好,
正如标题所述、图片是测试的结果。

提前感谢~

提前感谢

艾华。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 今天是美国的假期、我将在下周初之前回顾并提供反馈。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下图、了解 TPS65150的不同电源轨加电时的浪涌电流。 它适用于 Vin=3.3V、AVDD=15V、VGL=-9V 和 VGH =23V 的条件。 虽然光标仅在 AVDD 斜升时处于位置、但当 AVDD 斜升时测量的峰值浪涌电流为1.1A、当 VGL 斜降时为900mA、而当 VGH 斜升时为1.38A。 我希望这能让您了解 TPS65150启动期间的浪涌电流。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我们在新原型上对其进行了测试、如图所示(过冲出现在70ms)。
    对应于芯片 VIN (LCD3.3V)的最大输入电流值是多少?
     此外、还有一些其他与电源相关的问题、请帮助您了解是否遇到过以及如何解决。
    1.Temp.=-30℃,AVDD IO 上升 (正常负载 →100mA)、AVDD 最小值= 13.13V (<13.2V)
    2.Temp.=-30℃,AVDD IO 上升 斜率 (正常负载 →100mA)、AVDD Vmin= 13.06V (<13.2V)
    3.Temp.=-30℃,AVDD IO 最大值= 100mA、AVDD Vp-p= 344mV ()
    非常感谢~

    此致、

    艾华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附图与问题的顺序相对应、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾华、

    ~70ms 时的电流尖峰可能是由于负载条件而不是由于输出电容的初始充电而产生的浪涌电流。  您将需要在系统中进行调试、因为在没有系统供我测量的情况下、我很难理解导致它的原因。 这可能只是系统的正常操作。 关于你的其他问题,我很抱歉,但我不能完全清楚这些问题是什么。 我想您是指当负载增加时升压输出的纹波增加。 您的最后一幅示波器图显示了~200mV 的纹波、看起来很高。 我建议在升压输出端添加额外的陶瓷电容器、以查看它是否会降低该纹波幅度。 通常、升压输出端的纹波应小于50mV。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢你的答复。
    屏幕制造商已经确认、我们还将确认这些低温波形。
    对应于芯片 VIN (LCD3.3V)的最大输入电流值是多少?
    非常感谢~

    此致、

    艾华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾华、

    输入电流将取决于负载电流、显然、对于更高的负载电流、输入电流将更高、对于更低的负载电流、输入电流将更低。 就限制 TPS65150内部峰值输入电流的任何东西而言、它是升压开关电流限制。 数据表中此升压开关电流限制的规格为:

    最小值= 2.0A、典型值= 2.5A、最大值= 3.4A

    因此峰值输入电流可高达3.4A

    升压电感器值、开关频率(1020KHz - 1389KHz)和负载电流将决定升压开关达到此3.4A 最大电流限值时的负载电流值、但负载电流约为700mA。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好、辽卡特、
    我们继续重现此问题、发现浪涌与屏幕中的 VCOM 上电相关。
    浪涌电流大约为2A (正如您在前一封信中所说的正常情况),但 TI 的芯片输入强制3.3V 将下降至2.5V,这是否满足芯片要求?
    以下两张图片中的电流是相同的 PIN
    谢谢。
    此致、
    艾华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、艾华、

    TPS65150 Vin 规格最小 Vin=1.8V、因此从输入电源的角度来看、2.5V 正常。 但是、由于您的输入电源无法提供所需的负载电流、因此会骤降、因此您可能会考虑在输入电源处添加额外的电容。  

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的支持和帮助。
    最后、我们向 AVDD 添加了一个47u 电容器。 改进后、浪涌电流= 1.47A、压降几乎消失、
    非常感谢~

    此致、

    艾华。