This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671MF-1.8EV:新消息是、输出在输入前获得电压。 我能期待什么? 这适用于3.3V 器件。

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919639/lm3671mf-1-8ev-new-news-output-is-getting-voltage-before-the-input-what-can-i-expect-this-is-for-the-3-3v-part

器件型号:LM3671MF-1.8EV

你好!
我们尝试通过几种方法来解决这一问题、但我想知道芯片的预期结果。

我们的设计中有一个 HDMI 连接器、插入后、我们将看到除5V 引脚之外的活动信号、实际上、在5V 引脚前面超过10-200ms。

这会通过我们设计中的其他器件进行滤波、并在输入开始上升之前在稳压器的输出端显示为1.7V。

这会损坏稳压器吗? 您可能希望看到哪些症状?

谢谢!
-提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您是否在稳压器的输入端获得了一些有源信号?  器件是否处于活动状态并在1.7V 电压下进行调节?

    如果不是来自器件、则可能会损坏器件。 通常情况下、器件调节可能会受到影响、并且可能会对性能产生一些影响、对此、我想在此了解更多详细信息。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tanvee!

    我们将通过 HDMI 电缆将电气转光学转换器插入客户的视频源设备 HDMI 接口、该接口应处于非活动状态、但其5V 电源引脚除外。 一旦我们看到5V 引脚、我们就应该返回热插拔检测信号(HPD)、此时源应该启用其 HDMI 接口的其余部分。

    他们设计了源设备、使所有 HDMI 输出信号始终有效。

    另一件愚蠢的事情是、插入电缆后、HDMI 连接器最后连接5V 信号。

    因此、由源极上拉至2.7V 的 HDMI 高速视频数据信号在5V 电源进入稳压器之前的10ms 至200ms 内置3.3V 电压轨至1.7V 充电。

    我想知道在这段时间内是否可能损坏稳压器、尤其是在一年中设备多次上电的情况下。

    我们发现、我们运送的器件中99%以上在该环境中无限期工作、但在统计上有大量器件*在*~1年服务后*发生故障。

    我们发现问题出在2个芯片上:一个驱动器芯片和这个稳压器。

    通常情况下、监管机构会采取有趣的行动、但会恢复。 通常、它将开始在其输出端施加3.7至4.0V 的电压。 有时、它实际上会将其输入(VIN)短接至内部接地并冒烟。

    谢谢!
    -提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢详细解释。  

    如果稳压器上的有效信号不高于器件的绝对电压、则不会给降压转换器带来严重问题。 根据我的说法、3.3V 电源将处于器件最大电源电压范围内、并且正如您所说、它的运行方式会稍有不同、但它会开始调节电压。在加电/断电时序期间、是否有任何高电流消耗? 是否在器件启动期间发生短路?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我不确定我是否遵循您在这里的措辞:"根据我的说法、3.3V 电源将处于器件最大电源值内..."

    显然、VOUT (和 FB)为1.7V、而 VIN 为≤0.2V。 EN 引脚甚至低于该电压(RC 电路在~0.5秒内缓慢斜升至~2.4V)。

    我们的实验室中现在有一个客户的箱子、能够在示波器上看到启动条件、但无法重现实际故障。

    实际上、由于 HDMI 连接器的5V 引脚更加凹陷、因此我可以使3.3V 电源轨上的1.7V 条件任意长。 这在实际应用中并不可能、但通过缓慢插入连接器、我能够在5V 接触之前看到2.5s 的1.7V 电压轨。 通常、它是10ms 至200ms。

    由于这一问题仅在大约一年后才在现场发生、因此我们很难重现导致监管机构死亡的情况。 我们认为这可能是" 1000次削减造成的死亡"、而不是单次循环供电。 VIN 保护电路是否可能每次都受到明显损坏?

    在至少300ms 内不应消耗太多功率。 但是、由于整个电路板上的3.3V 电压轨仅为1.7V、因此可能存在掉电情况、从而导致亚稳态。 我们不确定。 如果任何晶体管在不应该接通的情况下接通、则可能存在对地的低阻抗、这会消耗更多电流。

    我们在客户退回给我们的至少3个稳压器上看到的是稳压器的 VIN 永久地短接至 GND、其中2个稳压器已被物理抽吸。 我们不知道在启动期间是否产生了永久性短路、但这是 VIN 处于低电平、而其他引脚的正极性明显更高的唯一时间。 我们也不知道是否存在其他故障情况。

    谢谢!
    -提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    通常情况下、如果器件冒烟、输入电压会比器件的绝对最大值高很多。 这可能是因为该器件经常会打开/关闭电源。 另一个原因是反向电流从输出端流向输入端。 请勿访问: https://www.ti.com/lit/an/slva730/slva730.pdf?ts=1594288191503&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    稳压器前后是否存在任何 ESD 保护?

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我很长时间没有得到任何响应、我正在关闭线程。 如果您想通过邮件与机密数据进行更详细的讨论、请告诉我。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    很抱歉、我在进来时错过了这个消息。

    我们在两个可能的稳压器输入电源轨(5V_PWR、VBUS)上提供 ESD 保护。
    由于在输出端没有任何直接连接到外部世界的元件、因此没有 ESD 保护。

    虽然我们绝不会期望 VIN 比 GND 高6V 以上、但如果 VIN 为0V、而输出在任何时间内为1.7V、则输出肯定会高于 VIN+0.2V。 这种情况需要多长时间才能对器件造成损坏? 如果在任何短时间内(例如、50ms-200ms)存在该条件、重复条件是否会导致累积损坏?

    实际上、我已强制条件将3.3V 电源轨设置为1.7V (因此、通过电感器将稳压器 SW 设置为0V)、而 VIN 处于0V 状态的时间非常长(秒或分钟)、并且一直无法以这种方式损坏器件。 如果这是一种故障机制、为什么我无法使它以这种方式发生故障?

    作为实验、我在稳压器 VIN 和3.3V 电源轨之间放置了一个300欧姆电阻器、VIN 在3.3V 电源轨的600mV 范围内轻松跟随。 除了电阻器的功率耗散之外、还有其他原因不这么做吗? 我可以添加一个二极管、但不能这样做仍然允许输出和输入之间的压降大于0.2V?

    谢谢!
    -提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我假设您使用 的是 LM3671MF-3.3/NOPB? 文章标题中的器件是1.8V 输出电压版本。 您描述的损坏通常是由超过器件绝对最大额定值的电压引起的。 Tanvee 已经提到了这一点。

    我假设您在插入和拔下 HDMI 电缆时可能会获得过高或过低的电压。 我不会期望较低的电压会损坏任何东西。 您的实验在强制出现意外的低电压条件时也没有显示问题、因此我将此作为一种确认。

    此致、

    Juergen