This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:TPS2373设计问题(12V 高电流输出)

Guru**** 2378920 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21103, TPS2373, UCC2897A, TPS2373-4EVM-758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920558/tps2373-tps2373-design-issue-12v-high-current-output

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP21103UCC2897AUCC2897

您好:

我已经关注"www.ti.com/.../PMP21103"设计产品(PoE 分离器)。

IC:TPS2373+UCC2897A)
隔离模式/Class8/DC 12V 输出
采样运行后。 PoE 分离器功能不正确。

尽管我没有在 E2E 问题后发布。
但 UCC2897 FAE 建议此问题重新发布 E2E 咨询 TPS2373 FAE。

请参考此 E2E 问题地址

e2e.ti.com/.../3399833

LED 问题。 你有什么建议吗?

谢谢!

卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    从 TPS2388x EVM GUI 屏幕截图中可以看出、PD 仅消耗3mA 电流、这不是用于保持 PSE 端口开启的有效 MPS。 您需要将 PD 电流增加至>14mA 以保持端口开启。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:


    我已经按照您建议的添加更多负载。 但需要超过12V/0.4A 的输出。

    LED 行为稳定(无闪烁)。但 TPS2388x EVM GUI 显示"PSE 输出约为6W"

    此外、我尝试使用 TPS2373-4EVM-758 EVB 板。 但 EVB 板仅为1.94W。 (LED 显示正确)

    这两种设计之间的区别是什么? 您对此问题有什么看法吗?

    谢谢!

    卡斯帕  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 卡斯帕尔、

    请使用连接到 TPS23881EVM 的电路板捕获端口电流波形(在5类电缆对36和45或12和78处使用电流探头)。 请比较负载为6W (LED 不闪烁)和轻负载(LED 闪烁)时的波形。 BTW、您是否在电路板上使用 TPS2373启用了自动 MPS 功能? 谢谢。

    请注意、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:


    我将按照您建议的比较波形。
    但很抱歉、我不确定自动 MPS。
    我们的电路遵循 TPS2373 5类电路设计。 为什么您询问自动 MPS 功能?
    (它是否会影响 VCOUT 电压???)
    关于我们的产品 TPS2373电路。 请参阅以下内容。

    谢谢!
    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    我认为您看到 PSE 板上的 LED 闪烁。  我的理解是否正确?

    从原理图中可以看到自动 MPS 已启用。  

    自动 MPS 功能不会更改 Vout、但它向 PSE 端口提供有效的 MPS 信号以保持开启。 否则、如果端口上没有有效的 MPS 电流、则 PSE 端口将关闭。  

    我们将需要查看您的端口电流和电压波形。  谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    很抱歉、我不确定 MPS 功能。
    如果我禁用自动 MPS 功能。 它是否会影响任何 POE 功能?
    波形的更多信息。 请参阅以下内容。
    (我只发布了第1和第2对。 因为其他对与此状态相同)

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    该波形清楚地表明、当 LED 闪烁时、不符合 MPS 要求。 在317ms 的时间内、PD 必须保持16mA 电流至少7ms。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的信息。 但该产品是"POE 分离器"。

    客户可以将12V 输出电源用于任何应用。

    您对此问题是否有任何建议?(在此电路上添加任何负载电路??)

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    从技术上讲、TPS2373支持自动 MPS 功能、这意味着 TPS2373可以生成有效的 MPS 信号以保持 PSE 端口开启。 我不知道为什么您的波形没有自动 MPS 信号。 我将要求我们的 PD 应用工程师对此进行研究。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Penny:


    非常感谢!
    我将等待您的信息。


    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar 您好!

    您能否获取 R30两端电压的波形?

    此外、您能否说明原理图和 PoE 参考设计(包括前端)之间的差异?

    另外,请注意,我不是 UCC AE,我是 TPS2373 AE :)  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Penny 您好:

    我已经检查了我的产品有关 TPS2373电路的信息。 它几乎与 TI 5类 EVB 电路相同。

    但我仍然可以再次对其进行仔细检查。

    有关 R30波形的更多信息、请参阅下面的内容

    • 745mW=> LED 闪烁
    • 8W=>LED 指示灯不闪烁
    • 80W=>LED 指示灯不闪烁

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casper、您好!

    自动维持脉冲特征(MPS)功能应在轻负载条件下发送此信号、但看起来不是。 您能否将此引脚上的电压与正在工作的 EVM 上的电压进行比较?

    可能发生的情况是:

    -电路板的构建方式与原理图不同

    -部件组装不正确

    -IC 已损坏  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:
    感谢您的回复。 但方向非常宽。
    它始终难以锁定问题。

    关于 IC、我已经在 EVB 和我的产品之间交换了 IC。 但结果是相同的。
    您能否提供5类 EVB 进行测试?

    我对这个问题真的不知道。

    谢谢!

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将从自动 MPS 和前端涉及的组件开始 如果它不是 IC、并且原理图完全相同、那么这会导致我相信安装的任何一个器件的值错误、损坏、向后、短路等  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael 和 Penny 您好:


    感谢您的支持。 我已经解决了这个问题。
    此问题将会解决。

    再次感谢。

    卡斯帕