This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:如果我们使用 DT 引脚作为开路、是否存在问题?

Guru**** 2384760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924243/ucc21222-q1-is-there-problem-if-we-use-dt-pin-as-open

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、  

是否可以在 DT 引脚断开的情况下使用 UCC21222-Q1?
数据表显示"DT 连接到 VCCI 或保持 DT 断开允许输出重叠"。 如果 PWM 控制器有足够的死区时间、是否可以将该引脚打开?


Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    [引用 user="Yoshiki Ochi"]:将 DT 绑定到 VCCI 或保持 DT 打开允许输出重叠"。 如果 PWM 控制器有足够的死区时间、是否可以将该引脚打开?、

    如果您在控制器中强制死区时间、那么 DT 悬空或连接到 VCC 将是可以的。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dimitri、

    Ochi San、您好!

    如果未使用 DT、请将 DT 引脚连接到 VCCI。 耦合到 DT 引脚的高电压噪声可能会导致驱动器故障。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  

    感谢您的补充回复。

    您是否意味着保持 DT 引脚断开不适合高电压噪声问题、我们必须将 DT 引脚连接到 VCCI?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ochi San、

    您的理解是正确的;我们不建议让 DT 引脚保持断开状态、因为它可能会拾取噪声。 您可以将其连接到 VCCI、也可以按照数据表中引脚功能表说明的建议将2.2nF 电容接地:

    将 DT 连接到 VCCI 或使 DT 保持断开可使输出重叠。 在×和 GND 之间放置一个电阻器(RDT)可根据以下公式调整死区时间:DT (单位 ns)= 10k Ω RDT (单位 kΩ)。 TI 建议使用2.2nF 或更高的陶瓷电容器旁路该引脚、以实现更好的抗噪性能。 将该电容器和 RDT 放置在靠近 DT 引脚的位置。