This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:关于 BQ9003

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923793/bq25887-about-bq9003

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件:BQ9003

尊敬的 TI  朋友:

          在 TI Web 中, 找不到 有关 BQ9003的任何 信息。   是否   是新产品而尚未发布? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    它不是充电器、与 BQ25887无关。 监测计和保护团队将提供更多信息(如果有)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Eric:

             当在 E2E 中提出问题 并设置  器件型号时、无法选择 BQ9003。、因此我 选择了类似类型的器件型号;

    我只想了解 BQ9003的一些信息、而不是 BQ25887;

    在 TI 网站上、无法搜索 BQ9003数据表等一些信息。  它是 新产品吗? 您能否提供有关它的更多信息?

    期待您的回复;

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、
    据我所知、BQ9003不是有效的目录器件型号。
    您如何知道此器件型号?
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

          谢谢你。 我知道。

    这是客户询问我、我不知道客户是如何知道器件型号的。

    没有其他任何东西。