This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:此器件默认为电池充电、还是需要 I2C 来启动电池充电

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924507/bq24196-will-this-device-charge-a-battery-by-default-or-is-i2c-needed-to-initiate-charging-of-battery

器件型号:BQ24196

该器件默认为电池充电、还是需要 I2C 来启动电池充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅8.3.3.1自主充电周期、在 POR 启用电池充电的情况下、bq24196可以在无需主机参与的情况下完成充电周期。 请检查 d/s 上的寄存器映射中列出的默认设置、并查看默认设置是否适合您的应用和使用的电池。

    谢谢、

    宁。