This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3305:最大结温放大器;热阻值

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924134/tps3305-maximum-junction-temperature-thermal-resistance-values

器件型号:TPS3305

您好!

我需要此器件的最高结温和热阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swadish、

    最大结温在绝对最大值表上、Tj = 85C。

    您正在寻找哪些热阻值? 仅 ThetaJA 或 ThetaJC 和 ThetaJB

    同时运行。 如果器件的 TJ 最大值不符合您的标准、您的要求是什么、我们可以帮助您找到适合您的解决方案的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    85是工作温度、这是数据表中的说明、最大结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swadish、

    85C 是  Tj 的绝对最大工作温度。 由于这些器件的 Iq 较低、Tj = Ta。  我们不建议在运行期间使 Tj 大于85C、因为这将违反绝对最大值。