This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:负载时的功率骤降

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40514, TPS23756, TPS23756EVM, LMV431, TPS23758EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919262/tps23756-power-sag-when-loaded

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:PMP40514、、 LMV431TPS23758EVM-080

大家好、如果这种情况看起来像家一样、我想留下一个帖子。

我在 PMP40514之后对3个原型(定制 PCB)板建模。  我将分压器更改为电压基准、将 Vout 从12v 降至5V。   

https://www.ti.com/lit/df/tidryo5/tidryo5.pdf

我有1个工作板和2个非工作板。

我是否需要仅因为 Vout 更改而更改反馈电阻器/电容器?  我不这么认为、因为这只会改变频率响应、但我并不是真的要改变频率响应(但也许我是在 Vout 改变后改变了?)  在任何情况下、我都将从 PMP40514值开始、一个电路板可以正常工作。

我的工作 TPS23756在空载时输出5.0V 电压、峰间电压为0.4V。  输出看起来相当平滑。 就我所记得的而言、正弦波类似于 TPS23756EVM 输出。

我的非工作板输出锯齿波形为5.0V 平均值、但峰间电压约为1V。 当我向电路板加载几乎任何东西时、锯齿开始像有人在波形上浇注酸一样"溶解"。   无需赘言、根据5V 输入闪烁和熄灭情况、在升压/降压稳压器中遵循。  POE 电路板开始发出喀哒声和噼啪声(正如升压/降压转换器在短路期间会执行的那样)

我承认、我仍在尝试学习所有反馈方程、以了解2类运算放大器补偿器电路的外观。  但是、一个电路板正在工作这一事实让我认为电路至少有一部分在工作、但响应速度不够快、无法在负载条件下进行更改?

如果您以前看到过类似的情况、我应该知道什么概念会让我更快地找到误差来源吗?

到目前为止、我已经尝试了以下内容:

检查是否有任何非焊接焊盘(似乎可以、甚至添加了焊料以确保无误)

更改了所有大电容器、电感器、变压器、二极管、TP23756芯片、 电压基准 LMV431AIMFX-NOPB

从概念上讲、嘿、我可能会消耗过多的功率、但500mA @ 5V 是合理的。   

在回家的路上、我记得我在工作板上的 C24 (两个 MOSFET 之间的有源反激式钳位电容器)上翻了三番。 这是我的工作板存活下来、但另两个电路板欠压的原因吗?  我在 PMP40514原理图 tidryo5.pdf 上注意到 C24以6 * 0.1uF 的电容值表示--如果没有电容值,这是否真正意味着有6个电容值?  我不认为是这样、因为 TPS23756EVM 和 PMP40514的 PCB 图不显示多个电容器。

无论如何、如果这种情况听起来很熟悉、请告诉我。  当我醒来时、我回到办公室、看看我是否能弄清楚我错过了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (请注意、非工作板上的功率骤降会使电压降至4.1V 左右... 然后、在锯齿输出的上升沿上、尖峰会恢复到5.1/5.2V。。。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、我还尝试了使用值来调节/移除 LMV431积分器上的 RC、但这似乎只是改变了锯齿的斜率。  

    尝试仅删除单独的 C28、但这只是使锯齿变模糊。  已尝试12pF、不幸运。

    此外、还尝试将 R23 (电阻器至 Opto)从330欧姆一直调节到5k 欧姆、运气不佳。

    还试图将 R21/C29放置在光接收器侧、例如 TPS23756EVM (距离我最近的10kR + 10nF)、但这是不幸运的。

    已测试所有移除的电容器/二极管、它们似乎已正常工作。

    OH 更改了初级侧 Q2 MOSFET、无变化。 (以防... 它有一个卡住的阀门或一些东西哈哈)

    很明显,我只是在黑暗中射击,但想让你知道我尝试了:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、还尝试移除 R25... 真的没有帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,这是我的选择: https://www.everlight.com/file/ProductFile/EL3H7-G.pdf EL3H7D (让他们躺在上面) CTR 300-600... 似乎"足够接近"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要将输出设计从12V 更改为5V、首先需要更改的是变压器。 由于变压器设置初级和次级电流峰值和纹波、因此输出电容和补偿组件也必须改变。 为了获得可接受的设计、我认为您需要首先从变压器开始。  

    设计直流/直流电源转换器并不是一项简单的任务。 如果您是新手、并且期限较短、我强烈建议您复制 TPS23756EVM。  

    如果您有更多时间亲自动手、以下白皮书概述了如何使用另一个 TI 直流/直流控制器设计 ACF。 只需使用使用 UCC 器件值的 TPS23756 IC 值。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不认为您尝试链接的 ACF 文件出现了... 您是否愿意再次分享? )

    我应该提到我也更换了变压器!  很抱歉。  我使用的是专为5V 设计的 Coilcraft POE13P-50L。

    是的、您说得对、我是新手、并且... 期限适中。   

    谢谢 Michael!

    供参考在阅读和观看了大量视频后、我正在变得越来越近... 我发现 LMV431在阴极和 Vref 上需要稍高的输入电流、这使得次级侧的响应时间更短。  在此之前、我猜 Vref 处的高电阻值"电流"使电压基准变差。

    但是、我发现初级侧的响应时间"过长"(在来自光耦合器的信号之后、Vout 需要大约17-44ms 增加)。   

    我正在尝试缩短 CTL 再次上升所需的时间。  不确定为什么只有3个电路板中的1个具有在合理纳秒时间内响应的 CTL/Vout。  也许我的光耦合器仍拉低 CTL 的时间过长(因为用于 R/C 的初级 CTL 侧的所有值都已经非常小)。  我将订购一些与 EVM 匹配的新光电元件、以防我漏掉某个额定值。

    非常感谢您对我所能做的一切、这确实意味着很多!   

    (是的、我想直接复制 EVM、但我的应用没有足够的空间来驱动次级侧上的 MOSFET、因此改用 PMP40514。。。 完全同意您的意见、这就是我之所以购买 EVM 作为参考的原因。  真的很棒!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是白皮书 :https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts=1593721311227&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    另一件事是、我们将光电 CTR 设计为大约80%-160%、因此、如果您处理反馈组件、则不会获得相同的响应。  

     如果您没有5V ACF 设计的全部空间、那么有大量适用于13W 的5V 同步反激式设计。 空间最小的是 TPS23758EVM-080。 它使用初级侧调节、因此不存在光耦合反馈。 它还在初级侧集成了开关 FET。  

    如果您想使用传统的光耦合反馈、我们还有其他器件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    你绝对正确、我的响应曲线完全是坚果。  通过实验、我能够使 Vout 变得更好一点、但在负载下它不稳定。  我将阅读您在上面提到的论文、看看更多的见解是否会帮助我将事情简单地说出来。

    感谢您提供有关其他产品和选项的指导。  我会深入了解它!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    以与其他线程相同的原因关闭。  将输出电感器升高到正确的值、并且运行或多或少... "桑"现在作为起点。

    谢谢!

    Jeff