This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:上电行为

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924499/lm3881-power-up-behaviour

器件型号:LM3881

大家好、  

我的客户对 LM3881有以下问题。  

我们有许多输入电压为5V 的电源。 它们的高电平有效使能端连接到 LM3881的标志输出。 标志输出为漏极开路、因此具有上拉电阻。 因此、如果 LM3881不驱动 FLAG 输出、则使能端处于高电平。

在我们的情况下、LM3881由相同的5V 电源供电。

问题:  

加电期间 FLAG 输出会发生什么情况? 我们看到 LM3881的最小电源电压为2.7V。

在达到此值之前、是否保证输出为低电平?

还是输出会产生干扰?

希望您能获得一些帮助。  

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 VCC 达到2.7V 之前、EN 必须保持置为无效、否则器件不可预知。

    请参阅 LM3881数据表的图6、了解 VCC 斜升时标志的典型行为。

    此致

    Yihe