This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3012:REF3012 IBIS 模型行为

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924275/ref3012-ref3012-ibis-model-behavior

器件型号:REF3012

各位专家:

我们正在运行 REF3012 IBIS 模型。 我们假设使用10mA 负载电流、因此添加125欧姆寄存器、如下面所示。

VOUT 变为104.86uV。 我们预计不会出现数据表中所示的较大压降。

请帮我们解决问题。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    REF3012 0mA 的最小电压为1.8V。 10mA 时、您需要1.8V +压降电压。 如果增大 VIN、VOUT 将恢复。