This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:UCD3138PSFBEVM-027是高级相移全桥吗?

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919730/ucd3138psfbevm-027-is-ucd3138psfbevm-027-an-advanced-phase-shifted-full-bridge

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

大家好、UCD3138PSFBEVM-027开发板上的主电路是否使用二极管钳位高级相移全桥?

有些文档说滞后类型的损失较小、为什么您选择领先类型?

如果我想更改为开发板的硬件和软件设计、而不是迟滞类型、

e2e.ti.com/.../Using-the-UCD3138PSFBEVM_2D00_027.pdf 我是否只能通过更改硬件设计来实现迟滞类型、例如在不更改固件的情况下更改变压器一次侧和谐振电感的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD 产品由我们在美国的团队提供支持、他们今天正在度假。

    我已通知应用工程师、他们将于星期一作出响应。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从上图中查看了 PWM 时序。

    我比较上述两个图、QT2引线 QB1、QB2引线 QT1、假设它是引线类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、如果我想更改为迟滞、

    我是否可以要求4个主 PWM 进行演示(DPWM2A-QT2/DPWM2B-QB2/DPWM3A-QB1/DPWM3B-QT1)和2个辅助 PWM (DPWM0B-QSYN24/DPWM1B-QSYN13),

    是否可以在不更改次级 PWM 的情况下交换4路初级 PWM 的两个初级 ARM PWM、例如(DPWM2A-QB1/DPWM2B-QT1/DPWM3A-QT2/DPWM3B-QB2)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用3A 交换2A;

    用3B 交换2B。

     无需更改次级侧 DPWM。