This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:此器件是否是 LT317的替代器件?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924515/lm317a-is-this-part-is-alternate-for-lt317

器件型号:LM317A
主题中讨论的其他器件:LM317

尊敬的 TI 团队:

1) 1)我是否可以将 LM317视为 LT317的替代产品?

2) 2)我下载了 LM317的 SPICE 模型并运行了仿真、但我发现电流不等于 LT317的仿真[请参阅随附的图像]、为什么会出现这种差异?

3) 3)如果我选择 SMD [SOT-223]封装、是否可以在没有散热器的情况下进行管理? 而我使用2.5欧姆电阻器将其配置为500mA?

电路基础知识可以通过以下链接了解:  

[ http://www.bristolwatch.com/ccs/LM317.htm#:~:text=Also%20see%20LM317%20High%20Power,used%20as%20a%20current%20limiter.]

[ https://theparanoidtroll.com/2011/01/05/constant-current-sourceload-lm317/]

谢谢、此致、

Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    以下是您的问题的答案:

    1) 1)我是否可以将 LM317视为 LT317的替代产品?  *是的。  

    2) 2)我下载 了 LM317的 SPICE 模型 并运行了仿真、但我发现电流不等于 LT317的仿真[请参阅随附的图像]、为什么会出现这种差异?  *如果您在 LT SPICE 中导入 LM317模型,您可能会看到同样的情况。 问题在于、该模型仅为 ADJ 引脚使用0V、我相信您在 VOUT 使用-12V 会产生误差。 如果您比较 EVM 上的实际器件、您将获得更接近的结果。  

    3) 3)如果我选择 SMD [SOT-223]封装、是否可以在没有散热器的情况下进行管理? 而我使用2.5欧姆电阻器将其配置为500mA?  *任何 xx317都具有达林顿输出级,因此固定压降为~1.4V ,因此在电流为500mA 时,这将耗散700mW 的功率。 SOT-223封装的 TJA 为66.8C/W 、因此您的热上升将为~TJ=TA+PowerDissiped*TJA 或比环境温度高~46.8C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    感谢您的快速响应。

    我还将此 SPICE 模型导入到了 LTSPICE 中、但我没有得到结果、但遇到了错误[请参阅所附的图像]。

    是的、您答对了、-12V 是这里的问题。 因此、我对它进行了一些修改、它在仿真中工作正常。

    但我怀疑实时电路是否适用于-12V?

    谢谢、此致、

    Venkatesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    是的。 我已经看到了这个模型的其他问题、它可能需要更新。

    实际器件可以悬空、因此它只会尝试将 VOUT 调节为比 ADJ 引脚上的任何电位高1.25V。 只要您未超出器件的绝对最大额定值、您就可以正常工作。 如果您想进行确认、我建议您与当地的销售人员联系、了解他们是否可以帮助提供 EVM。

    但愿这对您有所帮助。