This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614-Q1:16芯 BMS 开发

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924388/bq75614-q1-16s-bms-development

器件型号:BQ75614-Q1

尊敬的先生:

 

来自 Filatech 的问候!!!

 

这是 Filatech Enterprise Pvt Ltd.的 Development Dep't 的 Yash Gupta 我想向大家简要介绍一下我们公司的情况。  请参阅以下内容(关于 Filatech)、

 

在此阶段、我们将制造用于太阳能细分市场的 Ericksaw 充电器(48V/15Amp、48V/12Amp)和各种类型的接线盒(ACDB/DCDB/AJB)。  在开发方面、 我们几乎已经结束了电动自行车充电器(48V/6Amp、60V/6Amp)的开发、我们强烈希望很快开始大规模生产。

 

作为下一个项目、我们需要启动电池管理系统。

我们正在寻求您对此的建议/支持。

 

 

 

 

关于 Filatech:-

 

Filatech Enterprise 成立于2006年。 主要从事纺织品原材料、聚酯芯片和电子产品的贸易。 我们目前的年营业额约为2200万美元。  我们于2010年6月开始电子产品业务、并成为 Delta Electronics 的直流风扇分销商。 然后、我们在2014年开始了光伏逆变器的分布。 目前、我们是 印度北部 Delta Electronics 太阳能逆变器的经销商。 我们为屋顶扇区执行并网逆变器。 Delta 拥有该产品印度市场份额的25%左右。

 

2015年、我们在公司开始了电子产品开发部门。 该部门正在为当地市场开发和制造一些产品,并通过提供技术支持来支持贸易活动。 他们得到了一个商业团队的大力支持、该团队负责管理仓储、银行业务、法律方面、税收和账户。  

 

 

有关 Filatech 电子产品垂直市场的更多详细信息:

 

这是为了进入以相关行业垂直市场为目标的制造领域而开始的。

 

我们的优势:  

 

·       经验丰富的行业技术专家为各种应用设计/设计/设计/组装/制造电源和嵌入式解决方案

·       提供优质产品的技术能力。

·       精通质量设计/制造行业标准

·       与供应商(电子元件/机械)保持良好的关系、以确保及时交货

 

 

设计/处理的项目:

 

·       SMPS 720W、900W、用于三轮电池的电池充电(铅酸)

·       不同额定值的直流/直流转换器、如12W、24W、120W 等

·       不同额定值的适配器、例如12V 直流、1/2/4/6/10安培

·       针对 DG/Main 自动化的 AMF (自动电源故障)

·       远程监控解决方案–GSM/GPRS

·       生物质燃烧器面板(基于 PLC/控制器)

·       太阳能分配面板(ACDB/DCDB/AJB)

 

进一步计划:

 

·       BLDC 电机控制器

·       两轮电池充电器

·       用于三轮车的锂离子电池

·       SMPS 1KW、用于三轮电池的电池充电(锂离子)–LLC/谐振

·       SMPS 3kW、用于三轮电池的电池充电(锂离子)–LLC/谐振

 

 

 

 

谢谢 、此致、

Yash Gupta

(研发)

9837960870

 

Filatech Enterprise Pvt Ltd

www.filatech.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    感谢您的介绍和关注-然而、由于此部件仍处于 NDA 状态、我们无法在此公共论坛上评论支持。 请访问 TI 产品文件夹、并在蓝色框中申请数据表/文档、这就是我们可以进行沟通的方式。

    此致、

    泰勒